This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:用于隔离式5V 电源的较低空载电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1234654/sn6501-low-no-load-current-for-isolated-5v-supply

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6507

您好!

我正在寻找一个具有较低空载电流消耗(最多1mA)的12V 至5V 或5V 至5V、100mA 最大负载隔离式电源。

我知道 SN6501具有更高的空载电流消耗、因此我们考察了 TI 的其他方案。

此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    感谢您的联系。

    您的理解是正确的、我们拥有的推挽式变压器驱动器解决方案(SN6501、SN6505和 SN6507)不支持1mA 空载电流要求。 满足此要求的最佳方法是使用 SN6505或 SN6507的启用/禁用功能、当禁用时、消耗的电流应少得多、并可能满足您的要求。 希望您能通过使能功能使用这些器件、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Koteshwar Rao 的快速响应。 TI 的任何其他选项(如 Fly Buck 电路)都可以使空载电流变低?

    大概是这样吗? https://www.icrepq.com/icrepq-08/434-de-diego.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    感谢您的答复。
    对于隔离式电源解决方案、1mA 空载电流是一项严格的要求、我不确定我们是否有器件支持这一要求。 还请将此问题发布在电源管理论坛上、以便电源团队能够评论是否满足此要求。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum


    此致、
    Koteshwar Rao.