This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:与电势提升12V 的隔离式 LIN 通信线路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1235277/iso1540-isolated-lin-communication-line-from-a-potential-lifted-up-12-v

器件型号:ISO1540

大家好!我要连接一个 LIN 接口、它被提升为12V。 我看到了线程 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/738426/iso1540-isolating-lin-bus-nodes-at-12v-violates-absolute-maximum-ratings 、但不知道这对我来说是不是很好。

我的目标是连接基准电压12V 和 LIN 接口接地端24V (LIN 的电源)和12V 之间连接的 LIN。 我的 PCB 将具有两个引脚:LIN 基准和 LIN 信号本身。 简而言之、LIN 信号从12V 变为24V。ISO1540是否适合用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找具有电平转换器的隔离式 LIN 或 LIN 收发器、则不太清楚。 您能否提供所需系统的方框图或原理图? 上述 e2e 帖子可能是解决方案、但我们可能会通过更新的隔离器件拥有更好的解决方案。

    谢谢

    Vikas J