This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:替代 NSiP83086

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1235156/iso1412-replace-nsip83086

器件型号:ISO1412

大家好

您可以帮助推荐用于替换 NSiP83086的产品吗

P2P 更好

NSIP83086_Datasheet_rev1.0_EN (novosns.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ISOW14x2 不是 P2P、而是具有相同功能和 高效率输出功率、经过增强、符合 CISPR 32 B 类和 EN 55032 B 类标准、并在两层 PCB 上具有裕度。  

    谢谢

    Vikas J