This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:未使用 V1OK

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1234959/isousb111-unused-v1ok

器件型号:ISOUSB111

您好!

我们的客户询问如果不使用 V1OK 引脚如何处理。 如果不使用该引脚、该引脚是否能够保持断开状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    感谢您与我们联系。

    一般而言、任何器件的输出引脚都可以保持开路状态、而不会出现任何问题。 这些引脚仅提供在需要时可使用的信息、如果不需要、则可以将其保持开路状态。 客户可以让 V1OK 引脚保持断开状态、这一点非常好。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao-San:

    非常感谢您的快速响应。 我们的客户问题将被解决。

    此致、