This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:微型 USB 中的 USB 隔离和禁用480M 模式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1236171/isousb211-usb-isolation-and-disabling-480m-mode-in-tiny-usb

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件:AM2434、、 ISOUSB111

查看如何将 AM2434 (ALX)作为外设角色与 USB2.0连接器之间实现 USB 隔离。

目前、首选的器件是 TI ISOUSB211

从 ISOUSB211数据表图10.2来看、外设应用上的 EQ 配置在 MCU 侧设置的增益高于连接器侧。

Q:我本来认为连接器/电缆端需要比连接到 MCU 的几英寸轨道更多的增益。 为什么情况不是这样的?

Q:EQ 设置为固定值、非动态值。 那么、如何处理不同的 USB 电缆呢?

问:以 LP-AM243X 及其微型 USB SDK 为起点、如果我们想去除480M 功能、以便可以在不支持480M 的情况下使用 ISOUSB111、可以用什么方法在固件中将其关闭? (我们实际上并不想制作 TinyUSB 代码的修改副本、而必须对其进行维护)

谢谢

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的联系。

    请注意、示例方框图中使用的 EQ 设置仅为示例、您可以根据自己的应用需求选择它们。 请查看我在下面对您列出的全部3个问题的意见。

    1. 请注意、EQ 设置可补偿 ISOUSB211器件两侧 PCB 上的布线产生的插入损耗、而不补偿电缆损耗。 USB 规范中已经包含了电缆导致的损耗、因此、这一损耗已经被考虑在内、而 PCB 布线引起的损耗、尤其是长布线时、需要满足连接器处的 USB 规范。
      1. 这也是一种常见的建议、并且希望 ISOUSB 器件更靠近连接器。 同时使 MCU/MPU 也尽可能靠近。 这使得连接器侧所需的补偿低于 MCU/MPU 侧所需的补偿。
      2. 这就是为什么您会看到我们以连接器侧较低的设置为例、而为 MCU/MPU 侧选择较高的设置。
    2. 如上一点所述、EQ 设置用于补偿将在 PCB 设计阶段固定的 PCB 迹线。 因此、PCB 设计冻结后、不需要动态更改 EQ 设置。
    3. 您的理解是正确的、ISOUSB111可用于仅需要 LS (1.5Mbps)和 FS (12Mbps)的应用。
      1. 关于与 AM243x 中固件相关的问题、请将您的问题发布到 MCU 论坛、以便获得最准确的问题答案。 我在直接指向 AM243x 论坛的链接下方列出。 谢谢。
        1. https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔