This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:关于同时使用2个 ISOW7741的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO7730, ISOW7741, ISOW7721, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1235042/isow7741-question-about-using-2-isow7741-at-the-same-time

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件: ISOW7721ISO7740、ISO7720、ISO7730

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新产品中考虑使用 ISOW7741。

他们计划同时使用2个 ISOW7741、因为1个 ISOW7741的输出电流对于其应用而言很小。

在本例中、他们想知道有必要使用 D1/D2二极管来保护反向电流。

或者 ISOW7741是否具有类似于二极管本身的保护电路? 那么我的客户就不需要使用 D1/D2二极管了。

 请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的联系。

    电源输出通常不能连接在一起、除非电源具有允许这种连接的特殊功能(称为负载共享)。 ISOW7741不具有负载共享特性、因此不允许直接连接输出。 如您分享的图表中所示、可使用二极管连接这些器件、但一次仅允许其中一个驱动负载。 这种方法不会增加输出负载电流、但会增加冗余、如果一个器件发生故障、另一个器件仍支持负载。

    我还想说的是、ISOW7721具有负载共享特性、通过该特性可以将多个 ISOW7721器件的输出连接在一起、以支持更高的输出电流。 有关更多详细信息、请参阅 ISOW7721数据表中的第9.3.4节和图9-4 (也复制于下方)。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    感谢您的支持。

    您提到的 ISOW7721具有2通道隔离器。 我的客户需要4通道隔离器。 您能否建议使用具有负载共享特性的4通道隔离器?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您提供宝贵意见。

    没错、ISOW7721只有2个通道、我与大家共享了这款器件、因为这是我们产品组中唯一支持负载共享功能的器件。 如果您必须需要负载共享、那么我建议您使用两个 ISOW7721 (具有集成电源的数字隔离器)器件和一个 ISO7720、ISO7730或 ISO7740器件(数字隔离器)。

    我希望这适用于您的应用、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔