This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:发射器通过绝缘体到接收器的距离

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8711, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1228966/isom8710-the-distance-from-the-emitter-through-the-insulator-to-the-receiver

器件型号:ISOM8710
主题中讨论的其他器件:ISOM8711

您好!  

我有一个关于 ISOM8710和 ISOM8711高速照片仿真器的问题。

您能告诉我从发射器通过绝缘体到接收器的距离吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    感谢您的提问。 ISOM8710和 ISOM8711的绝缘距离大于17μm μ m。  

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Darrah

    由于光电耦合器的内部输入/输出距离必须为1.5mm 或更高、17μm Ω 不满足该标准。 您有其他选择吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    ISOM8710和 ISOM8711使用较新的隔离技术、包括较强的介电绝缘材料、该材料无需如此长的距离即可实现隔离。 传统的光耦合器使用通过空气或环氧树脂等弱电介质材料隔离的 LED 和光电二极管。 μm、μm 具有1V/μ s 的介电常数、环氧树脂具有20V/μ s 的常数。  这些材料会随着时间的推移而老化和劣化、因此需要延长绝缘穿透(DTI)距离以确保具有高隔离值。

    但是、ISOM8710和 ISOM8711使用高质量的介电材料、无需如此厚即可实现高隔离值。 μm 仿真器中的二氧化硅(SiO2)具有500V/μ s 的介电常数。  有关我们的光耦仿真器如何满足 DTI  认证要求的更多信息、请参阅白皮书:绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求

    此致、
    达拉