This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042DWVEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042DWVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1226637/iso1042dwvevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:ISO1042DWVEVM

你好

ISO1042DWVEVM 带有 CE 标志、但是我在 TI 网站上找不到 CE/EU 符合性声明。

请您能否提供 ISO1042DWVEVM 的 CE/EU 符合性声明?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您与我们联系。

    ISO1042DWVEVM 是在 EU 法令生效之前发布的、因此没有 CE/EU DOC。 请注意、欧盟指令允许 在 EVM 的滚动12个月数量< 50个单位时、在没有 CE/EU DOC 的情况下将其运送到欧盟国家。 由于在此期间我们发货的器件数量不超过50件、因此我们目前遵守该指令。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar

    很抱歉、我认为您的回答不准确、仍然需要 CE/EU 符合性声明。

    我解释:
    您写道"ISO1042DWVEVM 在欧盟指令生效之前发布"。 CE 指令、CE 标志和发布 CE /欧盟产品符合性声明的义务于1993年首次引入。 RoHS 指令于2014年也成为 CE 指令。

    ISO1042DWVEVM 具有 CE 标志。

    法律义务:
    当制造商将 CE 标志应用于其产品时、他们有义务起草 CE/EU 符合性声明、并对其要求 CE 的产品的 CE 符合性承担全部责任。

    所有 CE 指令中都明确了此法律义务、例如 RoHS 指令2011/65/EU 包含:

    制造商还必须确保 CE/EU 符合性声明 保持最新、并从上次销售开始保存10年。  要访问 RoHS 指令 、请单击  现已问世 - 请参考第7条,在制造商的义务,c 和 d 点。

    我们、Mouser USA、是德州仪器的分销商、我们也是将产品销售到欧盟的进口商。

    进口商对制造商负有类似的义务、即他们必须对所有带有 CE 标志的产品存档 CE/EU 符合性声明、并将这些 CE/EU 符合性声明自上次销售起保存10年。

    没有 CE/EU 符合性声明即违反了德州仪器(TI)、制造商和我们、Mouser USA 的合规性

    我们、Mouser USA 最近确认该产品(活跃在我们的产品系列中)为 CE、并且我们的记录中没有 EU 符合性声明、因此请求您提供支持。

    -->请查阅上述法律义务,并提供 CE/EU 符合性声明。

    NB -我相信以上内容足以作为解释、如果需要、您还可以在 EU Blue 指南中找到有关 CE 认证要求和 CE 标志产品制造商义务的更多信息-访问 此处

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的详细输入。
    请允许我就此联系合规团队并听取他们的评论。 在本周结束时、我会向您提供进一步的反馈。 感谢您的耐心等待。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将在下面附加另一个 EVM 的 EU DoC 作为示例、您能否确认您要查找的是与 ISO1042DWVEVM 类似的证书? 请告诉我、谢谢。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_ISOW1044DFMEVM_5F00_20210325.pdf


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    是的、确实如此。 我确认这是我们要为  ISO1042DWVEVM 寻找的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的确认。
    我会在2周内回来与您的 EU DOC for ISO1042DWVEVM 并与您共享文件。 我还会将文档在另一周的时间发布到 ISO1042DWVEVM 页面上。

    请允许我回来,谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koreshwar、

    好的、谢谢。 我将在文档可用后再收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的耐心。
    请查看下面的 ISO1042DWVEVM 的 EU DOC。 我们也会将此上传到网站。 谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_ISO1042DWVEVM_5F00_20230531.pdf


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、
    非常感谢。 非常好。 该查询现已关闭。