This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:禁用以启用 OUTB 的行为

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISO7821, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232605/isow7821-disable-to-enable-behaviour-of-outb

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISO7821ISO7841

大家好、

我用 ISOW7821F 隔离某些通信线路。 该电路任一侧的工作电压均为3.3V。 集成式电源在隔离侧几乎没有负载。  
不管怎样、对于发送和接收数据都是有效的。 我的确利用了禁用和启用 OUTB、因此来自隔离侧的传入数据。 我的问题从这里开始。 根据数据表、OUTB 在禁用时处于高阻态、ENb 引脚为低电平。 如果启用、ENB 引脚为高电平或开路、则会根据 INB 驱动线路、或者在输入开路的情况下处于默认状态、对于 F 版本为低电平。  
OUTB 迹线具有弱上拉、以确保只要禁用 OUTB、IDLE 状态就为高电平。 INB 被连接到一个结构触发器上、因此永远不会被打开。  
当 OUTB 被禁用时、它会保持预期的安静状态。 当将 ENABLE 重新置为高电平时、OUTB 变为低电平与 INB 的状态无关。 它变为低电平大约1.7us。 使能信号与压降之间大约有16ns。  
数据表中未涉及此行为。 这是一个问题、因为输出触发某些逻辑、而现在由于这种行为而错过了这些逻辑! 这是非常不幸的。 我想知道这是否是预期的行为、是否可以对此做点什么。  

请帮帮您。

谢谢。此致、

薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您与我们联系。

    为了确保我正确理解问题陈述、请允许我重新表述问题。 通过将 EN1设为高电平来启用 OUTB 时、无论 INB 的状态如何、输出首先进入低电平约1.7µs μ s、然后开始在 INB 之后。 如果我的理解不正确、请更正我。

    这是1.7µs 行为、您提到的 μ s 时间就是启用时间。 在此期间、输出将处于默认状态、对于 ISOW7821F、该状态为低电平。 默认选择器件、使其状态不会在应用中引起任何问题、同时也是所需的应用空闲状态。 如果低电平输出触发应用中的事件、那么高电平默认输出器件 ISOW7821 (不带"F")可能适合该应用。 ISOW7821会在1.7µs μ s 输出使能时间内使输出保持高电平。

    ISOW7821数据表中未明确说明启用时间、但在数字隔离器数据表中列为 tPZH 和 tPZL。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Rao,ć

    感谢您的回答。 是的、您的理解是正确的、并反映了问题。  

    您能给我展示一个与 ISOW7821相关的数据表、其中显示了 tpzh 和 tpzl。 我所知道的非修订版本具有它们或提到有关此行为的任何隐含内容! ISO7821数据表确实提到了这两次、但没有清楚说明在高阻态和工作条件之间发生了什么!  

    谢谢。此致、

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您提供宝贵意见。

    正如我之前提到的、ISOW78xx 数据表中未列出此规格。 但是、由于 ISOW78xx 中的数据通道与 ISO78xx 和 ISO77xx 中的数据通道类似、增强型数字隔离器中列出的大多数规格也适用于 ISOW78xx 中的数据通道、尽管它们的实际值可能略有不同。

    我在 ISO7841数据表的开关特性表的参数下面列出了。

    该表参考图12以了解有关测试设置和测试条件的更多详细信息。

    如上面的图12所示、对 EN 引脚施加测试输入脉冲、对 OUT 进行监测。 第一个波形显示 tPZL 是 EN 变为高电平后 OUT 变为低电平所需的时间。 同样、第二个波形表明 tPZH 是 EN 变为高电平后 OUT 变为高电平所需的时间。

    希望图12中清楚地说明了这一点。 请建议客户使用 ISOW7821 (非 F)来解决问题。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔