This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:SCL 2 DIDN't 跟随 SCL 1

Guru**** 2580915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232368/iso1541-scl-2-didn-t-follow-scl-1

器件型号:ISO1541

您好、先生/女士:

请参阅下面的波形。

CH1为 SCL1、Ch2为 SCL2

Ch1为 SDA1、Ch2为 SDA2

下面是我们的应用电路。

您能告诉我们为什么 SCL2不能在波形的最后一个处上升吗?

AFE 器件通信失败的主要影响。  

期待您的反馈。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    我们有关此器件的产品专家将在今天晚些时候与您联系。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    原理图看起来没有问题。 两侧都有上拉电阻器。 从示波器捕获可以看到、SDA1和 SDA2波形很干净。 SCL1的噪声很大、这不能由上拉电阻器造成、因为 SDA1是干净的。  

    在捕获信号时、请确认有噪声的信号是由接地不当引起的。 此外、您能否共享2侧正在连接的 AFE?

    谢谢

    维克斯·J