This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是最大脉冲电压(VIMP)?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232402/faq-what-is-maximum-impulse-voltage-vimp

主题中讨论的其他器件:Strike

什么是最大脉冲电压(VIMP)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、所有定义和参考均基于最新标准 IEC 60747-17


    VIMP– 最大脉冲电压


    定义
    :

    在空气中隔离器可以承受的、符合 IEC 60747-17 (VDE 0884-17)标准且持续时间较短且具有指定波形的电压脉冲的最高瞬时值。


    该规范源自哪个认证/标准?

    DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)


    TI 数据表中是如何指定该参数的?



    如何验证它?

    标准浪涌测试波形用于评估浪涌隔离电压。 µsec 波形的 µsec 时间为1.2 μ s、时间到一半值为50 μ s。 测试波形如下图所示。

     

    在浪涌测试之前、隔离栅右侧和左侧的所有引脚分别短接以创建两个引脚组。 然后、为隔离单元施加50个连续的浪涌测试脉冲、前25个脉冲为一极性、后25个脉冲为相反的极性。

    脉冲电压测试会导致通过或失败、而没有中间值。 要 Ω 通过状态、单元必须具有 RIO≥109 k Ω。其中、RIO 是在500V 时测得的左右侧之间的隔离电阻。  


    为什么此规格很重要?它与隔离式系统有何关系?

    如果非常短的时间内发生突然的高电压事件、例如雷击、重要的是隔离器不会损坏、并且能够在电压恢复到较低值时维持隔离栅。 最大脉冲电压有助于定义器件在不造成任何损坏的情况下可承受的最大电压。


    增强型隔离是如何定义的?

    要在元件级别实现增强型隔离等级、隔离器必须通过大于或等于10kV 浪涌测试。 由于 VIOSM 测试条件为 VIOSM ≥1.3 x VIMP、因此增强型隔离需要大约7.7kV 的脉冲电压。


    注:

    测试程序也用于验证最大浪涌隔离电压(VIOSM)、唯一的区别是脉冲电压测试在空气中而非油中进行。