This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]什么是最大工作隔离电压(VIOWM)和最大重复峰值隔离电压(VIORM)?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232352/faq-what-is-maximum-working-isolation-voltage-viowm-and-maximum-repetitive-peak-isolation-voltage-viorm

什么是最大工作隔离电压(VIOWM)和最大重复峰值隔离电压(VIORM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、所有定义和参考均基于最新标准 IEC 60747-17

    VIOWM–最大工作隔离电压

    VIORM–最大重复峰值隔离电压

    定义:

    VIOWM -由制造商分配的 RMS 或等效直流电压、表示其隔离的特定长期承受能力。

    VIORM -由制造商分配的峰值电压、表示其隔离对重复峰值电压的特定承受能力。 其中包括所有重复瞬态电压、但不包括所有非重复瞬态电压。

    这些规范源自哪些认证/标准?

    DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)

     TI 数据表中是如何指定它们的?



    它们是如何验证的?

    使用局部放电测试验证了工作隔离和最大重复峰值隔离电压、该测试验证了绝缘内没有局部放电、因此绝缘性能没有下降。 由于方法 a 和方法 b 测试均包含局部放电测试、因此在鉴定和生产测试期间验证了工作隔离和最大重复峰值隔离电压。

    此外、还进行寿命终止测试和加速应力测试、以验证工作电压和最大重复峰值隔离电压。 加速应力测试通常称为时间依赖型电介质击穿(TDDB)、涉及以下方面:

    1. 会向器件施加高于所声称的工作隔离电压的各种电压级别、直到隔离栅击穿
    2. 记录击穿时间
    3. 所记录的时间点被外推到电压与时间之间的关系图、以确定隔离器在所声称的工作电压下的预测寿命
    4. 将预测的寿命与要求使用的器件隔离等级进行比较

     


    为什么这些规格很重要、它们与隔离式系统有何关系?

    某些应用会在产品寿命期间频繁和/或持续在隔离栅上施加高电压电平。 最大工作电压可量化隔离器在正常工作期间可以安全支持的最大 RMS 或直流电压。 最大重复隔离峰值电压量化了隔离器在正常工作过程中可以安全支持的最大周期性电压。 隔离栅必须具有经认证的工作最大重复峰值隔离电压、大于或等于隔离栅上的电压、以确保隔离栅在器件寿命内不会发生故障、这一点很重要。


    增强型隔离是如何定义的?

    对于增强型隔离等级、加速应力测试必须证明隔离器可以承受1.2 x VIOWM 的电压超过30年。


    其他说明:

    工作隔离电压和最大重复峰值电压之间的主要差异是用于定义规格的单位。 最大重复峰值电压定义为峰值、而工作隔离电压定义为 RMS 电压值。 在正弦应力下、工作隔离将与最大重复峰值隔离电压相同。