This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:VCC2电源之前的 CANH/CANL 输入信号

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232104/iso1044-canh-canl-input-signals-prior-to-vcc2-supply

器件型号:ISO1044

您好

我想问一下收发器侧电源 VCC2和 CANH/CANL 信号之间的关系。

如果 CANH/CANL 信号是在 VCC2之前输入的、这是否会导致器件故障等问题?

此致、

邦宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,邦广

    ISO1044数据表包含涵盖此场景的"8.3.3.5未上电器件"和"8.3.3.3欠压锁定和默认状态"章节。 如果 CANH/CANL 信号是在 VCC2之前输入的、那么器件将不会出现故障。 总线将处于高阻抗状态。

    谢谢

    维克斯·J