This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:启用传播延迟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1230611/iso7742-enable-propagation-delay

器件型号:ISO7742

大家好、

我的客户正在  对 ISO7742 (非 F)进行器件功能测试。

它们正在对其进行测试、因此输出转换为高阻态到 H 到 L。

我的客户发现 Z 到 H 需要几十 ns、
但 Z 到 H 转换之后的 H 到 L 转换需要几微秒。

您能告诉我为什么 需要更长时间吗?

从数据表中 可以看出、tPZL 比 tPZH 更长。

我认为该规格与该行为相关。

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    感谢您的提问。 输出启用后、输出首先进入默认状态、最大为30ns。 此后、输出开始跟随输入大约需要8.5μs μ s 的最大时间。

    Unknown 说:
    我的客户发现从 Z 到 H 需要几十个 ns,

    客户在这里看到的是默认状态、而不是输入状态。

    Unknown 说:
    但是 从 Z 到 H 的转换需要几个时间。

    在这里、器件仍在等待8.5μs μ s、然后开始跟随输入。 这就是为什么转换看起来只需要 8.5us。

    是的、tPZL 和 tPZH 是与这种行为相关的规格。

    此致、
    达拉