This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:引脚高度

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1229986/iso7742-pin-height

器件型号:ISO7742

大家好、

您能告诉我 ISO7742DWR 的封装引脚高度吗?

我的客户问、因为顶部有另一个 PCB、 上面有电解电容器。

因此、我的客户希望确保引脚与电容器之间的间隙。

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    感谢您的提问。 请允许我就此事联系我们的封装团队。 我将在明天结束前提供最新情况。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darrah-San,

    好的、请在您找到它后立即告诉我。

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    ISO7742DWR 的最大引脚高度为~1.66mm。

    由于封装总最大厚度为2.65mm、您的客户在不接触引脚的情况下将具有~0.991mm 的最小电容间隙。

    此致、
    达拉