This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042DWEVM:ISO1042DWEVM

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1230032/iso1042dwevm-iso1042dwevm

器件型号:ISO1042DWEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1042C2000WARE

我有 TI 的 ISO1042DWV EVM CAN 收发器和 F280049CPZS MCU。

我需要连接这两者。  请您提供代码编写方面的支持并帮助我进行接口连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemamalini:

    感谢您与我们联系。

    我们可能已经为 CAN 实施上的 C2000 MCU 编写了代码示例。 谢谢、我会通知 C2000团队就您的问题发表意见。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemamalini,

       ISO1042数据表中已显示了接口连接。

    C2000ware 中提供了代码示例。 请查看 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28004x\examples\can。

    另请访问 www.ti.com/lit/SPRACE5。