This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:布局问题

Guru**** 2938680 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1221689/iso7741-layout-questions

器件型号:ISO7741

您好!

关于我们的隔离器 PCB 布局, 一个客户需要确认 如何确定 凹槽宽度,因为  通过在 PCB 上雕刻/切割凹槽, 我们可以增加 PCB 的爬电距离 。

那么凹槽宽度是多少? 您能给我一些建议吗?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您的提问。 在 PCB 中进行坡口切割有助于增加爬电距离、但我们未指定隔离器的任何特定宽度、因为这在很大程度上取决于系统。 任何系统所需的最小爬电距离都由相关的行业标准定义、因此所需的额外爬电距离数量将取决于隔离器的爬电距离与标准要求之间的比较情况。 但是、对于宽度大于1mm 的坡口、现有爬电距离加上坡口宽度和坡口深度的两倍必须等于或超过所需的爬电距离。 坡口也不应大到足以削弱或损害 PCB 基板、从而可能导致机械测试失败。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah,

    非常感谢您的答复。  

    客户还需要确认以下测试、 vtest = VIOTM、t=60s、该阈值 泄漏电流的值是多少?  

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    在 VIOTM 测试期间、我们使用 100μA μ A 的阈值泄漏电流。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah,

     非常感谢您的回复、 关于  100μA μ A 的阈值泄漏电流、客户希望确认如何确定100uA 是 阈值泄漏电流?  

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    这些标准通常定义了此电流阈值的值、我们认为10mA 是 行业使用的典型阈值、而在 TI、我们使用的是100μA μ A

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah,

    抱歉、再次打断您。

    客户告知自己测试的 电流门限值 低于100uA、我和他确认了如何测试。  

    他将 ISO7741的两侧短接、以使器件是一个双端网络、对两侧施加1分钟的电源交流电。 您能帮助进行分析吗?

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您能否确认1分钟内测试的电压是多少、观察到的泄漏电流是多少?