This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:使能引脚阈值

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1236948/sn6505b-enable-pin-threshold

器件型号:SN6505B

 

客户构建的产品提供 SN6505 5V 电源、同时提供使能引脚3.3V。

客户正在尝试确定 他们在此设置中有多少暴露。

 使能的典型乘法器是什么? (0.55倍?)

典型 EN 阈值的分布是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。

    我们通常建议客户对 VCC 和 EN 引脚使用相同的电压、以确保可靠地启用器件。 在 EN 引脚上使用3.3V 电压、而 VCC 为5V、则会导致 EN 引脚上的电压超出建议值、尤其是在考虑电源电压变化±10%的情况下。

    user5995111 说:
    启用的典型乘法器是什么? (0.55x?)

    是的、EN 引脚的典型阈值是0.55* VCC。

    user5995111 说:
    典型 EN 阈值的分布是什么?

    我们通常不共享特征数据或分布信息。 如果有什么我可以帮助你的,请告诉我,谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔