This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:SN6507-Q1:具有占空比控制和半波整流的设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1235902/sn6507-q1-sn6507-q1-design-with-duty-control-and-half-wave-rectification

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

您好!


我正在考虑将 SN6507-Q1用于推挽式栅极驱动转换器。  我 想把它用在 半波桥整流中 :

我的问题是、在此模式下、输出电流已经是连续的、我们是否需要电感器进行 占空比 控制? 或者此配置甚至与占空比控制不兼容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您与我们联系。

    由于半波整流器仅为每个输出电容器充电一半的时间、因此与全波整流器相比、其不连续性更强。 因此、此电路将需要比全波整流器设计所需的滤波器更多的滤波器。

    这种方法可以使用占空比控制、但整体性能不会像全波整流器那样好。 如果需要占空比、那么我建议使用全波整流器。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    恐怕 看不到添加输出电感与芯片电流波纹之间的关系。 下面是 在推挽式中初级侧 MOSFET 中的电流,我目前正在设计,没有输出电感器:

    这是在500µH 上添加了1 μ H 电感的电流:  

    我对芯片在这种模式下的反应感到困惑和好奇。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您进一步澄清您的问题。

    电感器不会影响变压器的初级电流。 需要对输出电压进行滤波并在输出电容器上提供平滑的直流电。

    不使用占空比控制时、占空比保持接近50%。 使用全波整流器时、输出电容器会由两个二极管产生连续电压、每个二极管涵盖每个开关周期的50%部分、从而在100%的时间内产生输出电压。 因此、无需进一步的滤波、输出电容器本身可以保持稳定的直流输出。

    但使用占空比控制时、实际占空比将减小到小于50%的低得多的值。 我们建议将占空比设计为数据表中建议的25%。 在此配置中、全波整流器二极管将产生输出电压、每个二极管仅涵盖25%的时间、从而产生的输出电压持续时间仅为50%。 如果不使用电感器和电容器滤波、您将看到占空比为50%的输出电压。 使用输出电感器和电容器、滤除输出信号并产生平滑的直流输出电压。

    当占空比为25%且仅与半波整流器一起使用时、每个二极管的输出将仅在25%的时间内可用。 要使其达到100%、您需要一个强得多的输出滤波器。 因此、输出端需要 LC 组合来获得直流输出。

    我希望这有助于您进行澄清、并希望您可以考虑将占空比控制与电感器滤波器结合使用、或者不使用占空比控制。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的回答。

    但是、我完全了解推挽式转换器的工作原理我完全能够恰当地设计输出滤波器、从而符合直流输出规范、 我的问题 与 SN6507的运行有关 、以及 如果我不添加输出电感器、它将占空比调制为输入电压的函数的能力。 换句话说, 如果我不添加一个输出电感器,这个等式是否仍然有效? :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、无论是否使用输出电感器、该公式都会应用 SN6507的占空比。 由于该器件是开环变压器驱动器、因此无论输出侧使用何种器件、它都会将内部 MOSFET 切换到设定的开关频率和占空比。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔