This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:SN6505x 是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器、

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4190, SN6505A, SN6505AEVM, SN6505B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232622/sn6505a-the-sn6505x-is-a-low-noise-low-emi-push-pull-transformer-driver

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:PMP4190、、 SN6505BTINA-TI

我使用 SN6505A 和 PMP4190设计了低功率 SMPS。

输入5V (3至6)

输出- 5V/400mA

隔离-1500V 直流

请提供上述器件型号的参考设计。

我的 Mail-vpsingh1020@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您与我们联系。

    有关参考原理图、请参阅 SN6505AEVM。 我正在共享一个指向 TI 网站上的 EVM 文件夹的链接。 该 EVM 支持5V 输出、输出电流大于400mA、隔离耐受电压(VISO)为5000VRMS。

    https://www.ti.com/tool/SN6505AEVM

    如果您需要1500VDC 工作电压(VIOWM)、而不需要隔离耐受电压、则可能必须根据您的请求联系您选择的变压器供应商。 他们或许能够为您提供这些信息以及他们是否支持这些信息。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将根据带有 Wurth 变压器750315371的 SN6505B EVM 板的原理图开始。 我在 I/P 电压3到6 和标称电压5VDC 之间取负载5V/400mA。

    我有一些疑问-

    1.没有 LDO TPS7670100我有负载变压器。

    2.为何使用 LDO

    3是否可以在没有 LDO 的情况下进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将根据带有 Wurth 变压器750315371的 SN6505B EVM 板的原理图开始。 我在 I/P 电压3到6 和标称电压5VDC 之间取负载5V/400mA。

    我有一些疑问-

    1.没有 LDO TPS7670100我有负载变压器。

    2.为何使用 LDO

    3是否可以在没有 LDO 的情况下进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与您共享 联系人号码和电子邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    很高兴您可以使用 SN6505B 和750315371变压器开始设计原理图。 请注意、器件 SN6505B 的建议输入工作电压为2.25V 至5.5V、不建议在电压大于5.5V 的情况下运行该器件。

    1. 没有 LDO (TPS7670100),我有负载变压器。

    抱歉、我不完全理解您的问题。 请帮助您详细阐述您的问题。

    2. 为什么使用 LDO

    SN6505是一款无任何输出反馈的开环推挽式变压器驱动器、并非闭环电源稳压器。 因此、基于 SN6505的解决方案将具有隔离式但未稳压的输出、其中任何变化输入都会直接反映在输出端。 如果输入经过良好调节、则输出也将类似、因此可能不需要 LDO。 但是、如果未对输入进行稳压、则可能必须在 SN6505的输出端使用适当的 LDO 来获得稳压输出。 我希望这澄清了为什么可能需要根据应用要求使用 LDO。

    3我可以在没有 LDO 的情况下设计吗

    我相信我的前一点也谈到了这个问题。

    您能不能分享您的 联系人号码和电子邮件 ID

    E2E 论坛是您快速获得问题答案的最佳论坛。 您的许多问题可能已在论坛上得到解答、因此我们首先建议在 E2E 上搜索以检查您的问题、这样您可能已经有了现成的答案。 如果您未找到可以回答您的问题的搜索结果、请随时发布新问题、并将在问题后24小时内予以回复。 这是获取 TI 客户支持的最快方式。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,先生。

    我明白你的观点了。

    第1点(不使用 LDO):输入电压不发生变化输出电压始终固定。 如果输入电压的变化与输出 电压的变化相同。

    如果负载变化与输出也是固定的。

    第2点(使用 LDO)- 输入电压为变化或固定值,输出 电压恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您的跟进。

    点1 (未使用 LDO):输入电压不发生变化输出电压始终是固定的。 如果输入电压的变化量大于输出 电压的变化量相同。

    您的理解是正确的。

    如果加载变化小于输出也是固定的。

    负载的增加会增加传导损耗、因此、实际输出电压将相应地略有下降。 请参阅数据表中提供的输出电压与输出电流之间的关系图、以了解变化的外观。 我将在数据表中的输出电压与输出电流间的关系图下方复制、以了解变压器750315371的解决方案。

    点2 (使用 LDO)- 输入电压为变化或固定,输出电 压为恒定[/报价]

    您的理解是正确的。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的例子中、我有设计变压器-

    转向线输入号- 05

    导线输出编号- 05  

    线规- 0.5mm

    正确。

    在我的第二个解决方案中、

    您好!

    我有使用 PMP4190设计 SMPS。

    I/P-3 VDC 至6V VDC

    O/P-5V/400mA、具有1500V 直流隔离

    我正在构建变压器。 根据参考设计、找不到变压器。

    因此、请我建议使用的变压器的替代器件型号...

    阅读更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢大家提供进一步的意见。

    关于第二个问题、我看到您将此问题发布在仿真论坛上。 团队应向您提供建议。 您在 PMP4190中看到的变压器也应符合您的要求、因为 PMP4190中的解决方案符合您的规格。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 网站上使用了仿真板 SM6505B。 我将使用 Tina 软件检查仿真器 SN6505B。

    为什么显示139V 输出电压:7和 Iload :8和负载12.5之间。

    那就是输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您尝试在 TINA-TI 中对器件 SN6505B 进行仿真。

    请注意,9.18E-139V 中的值139是负指数,即9.18*10^-139V。 这基本上与0V 相同、但即使非常小、该工具也会尝试报告确切的值、技术上可将其视为0V。

    请运行 AC Transient Analysis 以查看波形和器件运行情况。

    我还建议您创建一个新的 E2E 帖子、为每个新问题提供适当的标题、以便帮助有类似问题的其他人、并在 E2E 论坛中搜索答案。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    接下来我会发布新问题。

    其中是测量输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    您可以在原理图的不同节点使用测试点、这些节点将显示为输出。 例如、标记为 VOUT:7的输出端测试点就是其中一个将显示在交流瞬态分析中的节点。

    您还可以在 TI 网站上浏览有关 TINA 的视频教程。 我复制到介绍链接下方、但您可以搜索 TINA 以查看与 TINA-TI 工具相关的所有视频。 谢谢。

    https://www.ti.com/video/4541013794001?keyMatch=TINA


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔