This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:如何为 ISO6721使用隔离式电源?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721, ISO6721DEVM, ISOW7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1237306/iso6721-how-to-use-isolated-power-supply-to-iso6721

器件型号:ISO6721
主题中讨论的其他器件:ISOW7721

大家好!

我想将 ISO6721用作数字 UART 隔离器。 目前、我的硬件是 USB 供电、我正在使用5V 转3.3V LDO (TPS73633)来为 PCB 上的 MCU 和其他 IC 使用3.3V 电压。

我想知道如何使用两个不同的电源、并将 ISO6721的 VCC1和 VCC2连接到不同的电源。 我如何分离两个接地?

我的 MCU 逻辑电平是3.3V。 我有一块 ISO6721DEVM 板用于评估、但我不确定是否为隔离式电源。 我正在使用 USB-UART 转换器 CP2102 IC 为 UART .

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 有几种方法可用于生成隔离式电源。 为了保持隔离、隔离器的两侧必须具有单独的电源和相应的接地端。 因此、VCC1/GND1连接仅位于隔离器的1侧、VCC2/GND2连接仅位于隔离器的2侧。 不同的 VCC 和 GND 不应短接或连接到其指定的另一侧的任何元件。

    实现此配置的最直接方法是使用额外的电源或额外的 LDO 电路。 这样电源或附加 LDO 电路将具有自己的 VCC 和 GND。 另一种选择是使用 SN6505SN6501等 变压器驱动器以及变压器、以便从主电源生成隔离式次级电源。 有关更多详细信息以及此方法的示例、请参阅此常见问题解答。 如果您对这两种方法中的任何一种有疑问、请随时提出澄清。

    另一种选择是使用具有集成隔离式电源的数字隔离器、例如 ISOW7721 、而不是 ISO6721。 但是、这需要稍微重新设计一些系统、但可能是未来项目的理想选择。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah,

    感谢您答复我的问题。

    我对您使用附加 LDO 电路的解决方案有一个疑问。 我有一个来自 USB 的5V 主电源。 该输入电源将由两个 LDO 共用。 此外,两个 LDO 的 USB GND 是共用的。 虽然 LDO 输出将有两个不同的 、但在这种情况下 GND 连接是通用的。

    它是否仍被视为两个不同的 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管 LDO 具有不同的输出、但 LDO 不是隔离式电源解决方案。 建议使用 SN6505等变压器驱动器构建隔离式电源。 SN6505输入将来自 USB 连接器、SN6505输出将到达 ISO6721的另一侧。 有关示例、请参阅下图。 如图中所示、两个电源完全相互隔离、如红色垂直虚线所示。

    此外、根据前面对系统的描述、似乎硬件的 MCU 是由 USB 无任何隔离地供电的。 您可以使用 ISO6721隔离 UART 信号、然后连接到 MCU、但只有在您要将系统中的信号与 USB 隔离时才需要使用此功能。 检查您的应用中是否需要隔离可能会大有裨益。 如果不需要隔离、则无需在设计中包含 ISO6721。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah,

    感谢您清除我的疑虑。 我想我可以使用 ISOW7721。 ISOW7721对我而言是一种单芯片解决方案、可节省 PCB 上的空间。

    我的应用中需要隔离、因为我已经设计了医疗应用硬件、当我将 USB 电源连接到电源时、我会在信号中得到市电噪声。 我不知道我的客户将如何使用我的产品以及在哪种类型的环境中使用我的产品、因此我需要使用隔离器来消除系统中的电源和接地干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我很高兴这个解释对您有所帮助。 ISOW7721是在保持隔离的同时减少空间的良好解决方案。  我将继续并关闭该主题、但如果您将来有与 ISOW7721相关的问题、请随意创建一个新主题。