This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:失效防护条件检测时间

Guru**** 2521720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238200/iso1412-detection-time-of-failsafe-condition

器件型号:ISO1412

您好!

我希望您在下面进行确认。

*在以下输入条件下,需要多少时间才能运行"失效防护"功能?
-打开
-短
-怠速  

根据上述问题所示的 ADI 设备 LTC2852。

* 如果此情况持续时间超过大约3µs、则失效防护条件被确认

我想让您确认一下、TI 是否也可以说出上述规格。
请您将确认结果发送给我吗?

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    感谢您与我们联系。

    我没有看到在 LTC2852中提及总线开路、短路和空闲条件下失效防护时间的规格。 我也看到你提到的陈述,请你指出,这一陈述的具体内容是什么? 如果它是某个其他规格、则我们的数据表中可能已经介绍了它。 请告知我们、我们可以确认是否已有该信息。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao-San,

    >我在 LTC2852中没有看到任何关于总线开路、短路和空闲条件下失效防护时间的规范。 我也看到你提到的声明>请你指出,这到底是在哪里提到的?

    很抱歉、我忘记了器件型号。 我想向您指出的是 LTC2862而不是 LTC2852
    您能否查看以下数据表第13页?
    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2862345fc.pdf

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    感谢您的澄清。

    ISO1412不会在器件中引入任何额外的延迟、只要 RS-485总线上发生状态变化、输出就会立即反映该状态。 这意味着总线状态变化和输出默认值之间的延迟将与器件传播延迟相同。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔