This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740-Q1:12/24V 信号隔离器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6740-Q1, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238601/iso6740-q1-isolator-for-12-24v-signal

器件型号:ISO6740-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1212

大家好、

我们的客户正在寻找4通道汽车隔离器、以确定是打开还是关闭12V/24V 信号。  

例如:
-如果汽车的刹车灯打开,电压会上升到12VDC。
它们的 MCU 将决定中断灯是否打开。

他们希望在汽车断路灯和 MCU 输入之间提供一层具有电隔离的额外保护。
他需要一个0反向/4正向隔离器、遗憾的是、我们的产品线没有此类器件、因此、他将 在反向方向使用 ISO6740-Q1。
典型应用电路显示 VCC1和 GND1连接到了 MCU 的同一电源。 而 VCC2和 GND2连接到 隔离式电源的输出。
在客户的应用中、他要将 VCC1连接到隔离电源、而 VCC2要连接到 MCU 的电源。

此应用是否可行?
此致、
达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    感谢您的提问。 是的、以反方向使用 ISO6740-Q1或任何数字隔离器是非常好的。 只要 VCC1/GND1和 VCC2/GND2连接到隔离式电源、隔离器就会按预期工作。

    此外、 ISO1212 可能是此类应用的良好替代器件。 ISO1212专门设计用于隔离12/24V 信号、除了输入信号本身之外、在现场/输入侧不需要任何额外的电源。 该器件当前没有符合 Q1标准的版本、但如果不需要 Q1标准、ISO1212会是另一种选择。

    此致、
    达拉