This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:短路保护

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1228422/isow1412-short-circuit-protection

器件型号:ISOW1412

您好、团队成员:

对于短路保护、数据表中提到的 如下内容。  有何差异?   只是典型值还是最大值/最小值?

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    感谢您的联系。
    如前所述、250mA 是最大电流限制值、180mA 是典型值。 我希望这一点得到澄清、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao-San,

    不好感谢你的评分 我明白了。

    我有一个关于 发生短路时 IDD 值的补码问题。

    如果 发生短路、IOS 值为180mA (典型值)。 在这种情况下、来自 初级直流/直流转换器的 IDD 值增加到180mA/46%=544mA?

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    您的理解是正确的。 在短路情况下、驱动器电流通常将约为180mA、IDD 电流将根据效率相应地提高。 当 MODE =高电平时、IDD 大约为544mA、因为输入电压和输出电压相同。 当 MODE =低电平时、输入电压和输出电压将会不同、应将效率与输入和输出功率值配合使用、以估算输入电流。

    即、POUT = 3.3V * 180mA;PIN = 5V * IDD;效率= 46%
    重新排列、IDD = POUT/(效率* VDD)= 258mA

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Koteshwar Rao、

    如果 MODE =高电平(VDD=5V --> VISOOUT=5V)、不应该效率优于46%?

    数据表指出仅当 VISOOUT=3.3V 时短路输出电流、VISOOUT=5V 时应该是什么?

    如何获得544mA?

    此致、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    如果 mode=HIGH (VDD=5V --> VISOOUT=5V),效率不应高于46%?

    对于3.3V 和5V 的输出电压、ISOW1412的典型效率为46%。

    数据表说明仅当 VISOOUT=3.3V 时短路输出电流,VISOOUT=5V 时可能有什么预期?

    VISOOUT = 5V 时的短路输出电流也相同、即典型值为180mA。

    如何获得544mA?

    抱歉、我没有计算3.3V 至3.3V 电压配置的输入电流、而是使用了上一篇文章中的544mA 值(请参阅下文)。 但我现在看到计算值不正确。 实际输入电流将为391mA (=180mA/0.46)。 很抱歉不重复检查。

    如果 发生短路,IOS 的值为180mA (典型值)。 在这种情况下、来自 主 DC/DC 的 IDD 值增加到180mA/46%=544mA?

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔