This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:用于 ISOW7721的 EVM 模块

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7721, ISOW7741DFMEVM, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238701/isow7721-evm-module-for-isow7721

器件型号:ISOW7721
主题中讨论的其他器件: ISOW7741DFMEVM、 ISOW7741

团队、您好!

我计划在硬件中使用 ISOW7721、但在 PCB 设计之前、我想使用 EVM 评估 IC。

同样建议使用 ISOW7741DFMEVM。 我想知道这两种 IC 之间有何差异、但 ISOW7721是双通道、而 ISOW7741是四通道。

是否可以首先使用  ISOW7741DFMEVM 评估设计、然后在生产中使用 ISOW7721?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您的联系。

    是的、ISOW7741和 ISOW7721中的隔离通道和直流/直流转换器是相同的。 因此、您可以使用 ISOW7741进行评估、并在最终设计中使用 ISOW7721。 我们预计不会有任何性能差异。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔