This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]什么是可承受的隔离电压(VISO)和最大瞬态隔离电压(VIOTM)?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1240088/faq-what-is-withstand-isolation-voltage-viso-and-maximum-transient-isolation-voltage-viotm

 什么是可承受隔离电压(VISO)和最大瞬态隔离电压(VIOTM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、所有定义和参考均基于最新标准 IEC 60747-17

    VISO -可承受的隔离电压

    VIOTM–最大瞬态隔离电压

    定义:

    VISO -隔离器在一分钟内不发生击穿时可以处理的最大交流均方根(RMS)隔离电压。

    VIOTM -由制造商分配的峰值隔离电压、表示其隔离对瞬态过压长达一分钟的特定承受能力


    这些规范源自哪些认证/标准?

    可承受的隔离电压源自 UL 1577、最大瞬态隔离电压源自 IEC 60747-17 (VDE 0884-17)。


    TI 数据表中是如何指定它们的?




    它们是如何验证的?      

    在资质认证测试期间、通过在声明的耐受电压值上施加正弦应力达60秒来验证耐受隔离电压。 在生产测试期间、施加1.2* VISO 的正弦应力一秒钟。

    分别通过用于鉴定测试和生产测试的"方法 a"测试和"方法 b"测试来验证最大瞬态隔离电压。


    为什么这些规格很重要、它们与隔离式系统有何关系?

    电源上的电弧或负载变化等事件可能导致电压远高于隔离栅上的预期工作电压。 在这些短暂的高压事件期间、隔离器不会损坏、这一点很重要。 隔离器应能够承受电压的短暂增加、并在恢复预期的工作电压后继续正常运行。 耐受电压量化了隔离器可支持60秒的最大 RMS 电压、最大瞬态隔离电压量化了隔离器可支持60秒的最大峰值电压。


    执行 VISO 和 VIOTM 定义
    增强型隔离?  

    VISO 和 VIOTM 并不直接定义器件是否增强。 UL 1577标准不区分隔离器的增强型隔离额定值。 组件级数字隔离器标准 IEC 60747-17中将增强型隔离定义为带电危险部件的绝缘、其防电击保护等级相当于双重绝缘。 为了使隔离器符合增强要求、需要至少10kV 的浪涌电压


    其他注意事项:

    耐受隔离电压和瞬态隔离电压之间的主要差异是用于定义规格的单位。 可承受隔离电压定义为 RMS 电压值、而最大瞬态隔离电压定义为峰值。 对于正弦应力、隔离耐受电压通常与最大瞬态隔离电压相同。