This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:4kV 隔离 RS485收发器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1240523/iso3088-4kv-isolated-rs485-transceiver

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件: ISOUSB211ISOUSB111

大家好!

对于一个项目、我要寻找 4kV 隔离式 RS485收发器(MPN 参考 ISO3088)、10/100以太网  收发器和 USB 收发器。  

有人可以推荐合适的器件吗?

谢谢你。

此致、

卡维塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    感谢您与我们联系。

    对于隔离式 RS-485收发器具有4kV 隔离耐受电压、我们建议您查看 ISO14xx 系列。 请参阅以下数据表中该系列的所有器件型号列表及其之间的主要差异。 您可以根据要求选择其中任何一个。

    如果您还在寻找隔离式 USB、我们可为您提供 ISOUSB111 (LS 和 FS)或 ISOUSB211 (LS、FS 和 HS)。

    如需有关以太网收发器的建议、请将您的问题发布到接口论坛、以便团队为您提供最佳器件建议。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum

    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我将为以太网收发器设置不同的 POST。

    感谢你的帮助。

    此致、

    卡维塔