This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:高阻态输出漏电流

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238942/iso1042-output-leakage-current-in-high-z

器件型号:ISO1042

您好、专家!

美好的一天

断电总线输入泄漏电流 Ioff (lkg)为4.8µA μ A (最大值)。 kΩ 0Ω 条件不会被清除:CANH = CANL = 5V、VCC2通过 Ω 和47k Ω 电阻器接地。

CANH 到 CANL 是否确实为0V、例如 CANH = 0和 CANL = 5V?

关于漏电流测试、仍不清楚。 您使用哪个电压来测量 CAN 输出上 Ioff (lkg)参数的4.8µA μ A 漏电流? 不能为0V。

Zout =输出电压/Ioff (lkg)=(CANH-CANL)/Ioff (lkg). 如果 CANH=CANL=5V、Vout=0。 我将会施加5V 的电压、并以测量电流为例进行测量。



此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joselito:

    感谢您的联系。

    请允许我们查看您的问题、咨询相应的团队成员并回复给您。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    很抱歉响应出现延迟。

    [quote userid="530666" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238942/iso1042-output-leakage-current-in-high-z 不0Ω 测试条件:CANH = CANL = 5V、VCC2通过 kΩ Ω 和47k Ω 电阻接地。

    这0Ω 着 CANH 和 CANL 短接在一起、然后通过5 Ω 电阻器施加5V 电压、并检查是否有电流流入 CAN 引脚。 使用47kΩ Ω 电阻器代替0Ω Ω 再次重复此操作、并检查是否有电流流入 CAN 引脚。 这两个电流中的最大值是进入 CAN 总线引脚的泄漏电流。 在此测试过程中、VCC2变为0V 或短接至 GND2。

    [quote userid="530666" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238942/iso1042-output-leakage-current-in-high-z 难道是 CANH 到 CANL 之间的0V 电压、或者 CANH = 0且 CANL = 5V?

    使 CANH = 0V 和 CANL = 5V 将使其进入有效运行模式、这个运行期间的电流不被称为泄漏。 漏电流是在器件未上电时可以流入器件的电流。 对于这些类型的测试、通常所有相关引脚都短接并测量电流。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔