This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:IDD 与数据速率间的关系@Vdd=5V

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1240651/isow1412-idd-vs-data-rate-vdd-5v

器件型号:ISOW1412

您好、团队成员:

我们是否有 Vdd=5V 时 IDD 与数据速率间的关系图?

如果我们没有、您能向我们提供您对差异的看法吗?  

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    感谢您与我们联系。

    数据速率下的 IDD 曲线显示了电流通常如何随数据速率变化。 VDD = 3.3V 和 VDD = 5V 时的趋势应保持不变。 由于该变化也是平均电流的一个很小的百分比、因此对于5V 电压也采用类似的趋势是合理的。

    如果您查看 VDD = 5V 时的实际典型电流、则该电流列在数据表的"电源电流"下。 在相同的测试条件下、VDD = 5V、RL = 120Ω Ω、数据速率= 500kbps 且 VISOOUT = 3.3V 时的典型电流为63mA、而 VDD = 3.3V 时的典型电流为77mA。 两个电源电压的电流变化应保持相似。

    请告诉我、这是否对您有所帮助。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao-San:

    感谢您的支持。 我明白了。

    是否具有数据速率= 9.6kbps? 这是我的客户的用例。

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    抱歉、我们没有9.6kbps 的电流消耗数据、但我们提供0kbps 的电流消耗信息、9.6kbps 的电流将介于0kbps 和500kbps 的电流消耗之间。

    请参阅数据表中的下表。 在 VDD = 5V 的相同测试条件下、突出显示的56mA 电流对应于0kbps、而62mA 电流对应于500kbps。 因此、9.6kbps 时的电流消耗通常在56mA 和62mA 之间。 我希望这可以回答您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔