This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:关于 IS01044中隔离的疑问

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1242059/iso1044-doubt-regarding-isolation-in-is01044

器件型号:ISO1044
主题中讨论的其他器件: ISOW1044

大家好、

   我希望 ISO1044对电源和信号都有集成隔离、那么为什么我们需要为电源隔离添加单独的变压器电路。 无论是需要强制添加变压器电路、还是不添加变压器电路而仅使用 IC 中提供的集成隔离、都是可以的。 为隔离添加单独的变压器电路的原因是什么?

此致、

Jananni Sa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    ISO1044没有集成式电源隔离。 请使用 ISOW1044 、这是一种电源和信号集成解决方案。 这样就不需要使用单独的变压器进行隔离。 TI 的 ISOW 系列集成了隔离式电源和信号。

    谢谢

    维克斯·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是在 ISO1044的功能方框图中、它显示为电源隔离。 该隔离是否仅用于信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    功能方框图正确。 隔离用于电源、GND 和信号。 1侧和2侧使用450Vrms 的工作隔离电压完全隔离。 隔离式接口器件需要2个电源。 ISO1044需要为1侧(Vcc1)和2侧(Vcc2)分别提供单独的电源。 一些应用没有使用 ISOW1044的次级电源、次级电源带有集成的隔离式 DC-DC 转换器 为1侧2供电。  

    请注意、1侧和2侧的电源需要隔离、并分别以 GND1和 GND2为基准。 请分享有关 应用的更多详细信息 、以推荐合适的产品。  

    谢谢
    维克斯·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

       实际上、我们希望使用具有隔离式电源和信号的 CAN FD 收发器、并且可以断开、 但我们在电源隔离部分中感到困惑、即我们是否需要对 ISO 系列器件使用变压器电路、因为在 ISO 系列器件中、根据功能图 VCC1和 VCC2是隔离的。 在您之前的回复中、您提到了  该隔离适用于 ISO1044中的电源、GND 和信号   ISO1044不具有集成式电源隔离 这两条线之间的区别是什么? 我无法理解 ISO1044是否有电源隔离。

    此致、

    Jananni Sa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    很抱歉在我之前的回复中不清楚。

    我们所有的隔离产品都完全隔离在1侧和2侧之间。 这包括相互隔离的 Vcc1和 Vcc2。  功能方框图正确。  

    由于 Vcc1和 Vcc2是隔离的、因此设计中需要在焊盘1和焊盘2各使用两个电源。 使用 ISO1044还是 ISOW1044取决于应用、2侧是否有电源为 Vcc2供电。 ISO1044中的典型应用展示了 SN6505和在2侧采用 LDO 为 Vcc2供电的变压器。SN6505 +变压器+ TPS76350是可选的。 如果2侧没有电源、则需要此操作、或者可以使用集成了直流/直流转换器和变压器的 ISOW1044。  

    如果两侧都有电源、则 电源可以分别连接到 Vcc1和 Vcc2。 无需使用 SN6505+变压器+TPS76350。

    ISO1044的连接将如下所述。



    ISO1044的正常工作需要 Vcc1和 Vcc2电源。 数据表和上图中提到了电源可以支持的范围。  请参阅 常见问题解答、是否可以使用不同的电压为数字隔离器的两侧供电? -隔离论坛-隔离- 适用于 ISO1044的 TI E2E 支持论坛。

    谢谢

    维克斯·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    感谢您的答复

    我们是否可以使用升压转换器、而不是变压器电路来为 VCC2生成5V 电压、或者我们是否应该仅使用变压器电路来生成5V 电压?

    此致、

    Jananni Sa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    如果您从1侧生成 Vcc2、则可以使用任何隔离式转换器、变压器电路可在两个电源之间提供所需的隔离。 非隔离式升压转换器将使隔离产品的使用无效。 为了实现稳健的设计、我们 建议使用数据表中提供的电路、因为这些电路针对用例进行了优化。

    谢谢

    维克斯·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vikas