This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:VCC 和变压器中心抽头上的不同电压

Guru**** 2782505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1242904/sn6505b-different-voltages-on-vcc-and-transformer-center-tap

器件型号:SN6505B

您好!

根据数据表、SN6505可由2.5V 至5.5V 电压供电、输出 D1和 D2为开漏输出。

应该可以为器件提供3.3V 的电压、同时为变压器的中心抽头提供5V 的电压、这样就可以使用3.3V 微控制器实现 EN 和 CLK 的逻辑输入阈值。


这是受支持的配置还是缺少某些配置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    感谢您与我们联系以及您对 SN6505感兴趣。

    是的、将 SN6505的 VCC 设置为3.3V 非常好、并在变压器的中心抽头处施加5V 电压、因为这两个电压都在器件支持的范围内。 如前所述、这将使您能够从3.3V MCU 控制 SN6505 EN 和 CLK 引脚。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔