This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:共模噪声

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1242269/isow1412-common-mode-noise

器件型号:ISOW1412

您好、团队成员:

我的客户对共模噪声有一些问题。 您能给我支持吗?

  1. 作为共模噪声的回路正确吗?  
    • 初级侧开关→次级侧 Visoout (12引脚)→板上的寄生电容→初级侧 GND1 (10引脚)  
    • 如果上述设置正确、为什么建议为 VIN (1引脚)、VDD (9引脚)和 GND2 (11引脚)使用铁氧体磁珠?
  2. 为什么我们在初级侧和次级侧都需要铁氧体磁珠? 任一侧正常吗?
  3. 使用铁氧体磁珠会形成一个小返回环路。  在理解较小的返回环路可实现较低的辐射方面、这是否正确?

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    感谢您与我们联系。 谢谢、请在下面查看我的意见。

    1. 请参见下面的输入、
      1. 共模电流环路将从左侧的任何引脚到右侧的任何引脚形成。
        1. 环路路径为:左侧引脚→通过器件中的内部路径→右侧引脚→到左侧的任何或所有寄生路径(通过空气或电路板寄生电容)。
        2. 只要存在开关电流、就会形成许多共模电流环路。
        3. 最常见的情况是、电源引脚具有较高的开关电流、而数据引脚具有极小的开关电流。 因此、可以忽略通过数据通道的电流环路并仅关注电源引脚。
        4. 由于直流/直流转换器连接到 VDD 和 VISOOUT 引脚、因此它们将具有最大的开关电流。
        5. VIO 和 VISOIN 具有需要瞬态电流的内部数字电路、该电流虽然相对较小、但仍然会对发射产生影响。 这些电流作为共模和差分电流环路显示在 VIO 和 VISOIN 引脚上。
      2. 出于上述原因、最好滤除包括 VIO 在内的所有电源引脚。
    2. 电流环路通过 PCB 中的所有路径形成、到达 PCB 的所有边缘。 FB 插入电流环路的路径中、并阻止所有环路进一步运行。 只保留由 FB 之前的引脚形成的几个短电流环路(如下图所示、使用 CMC 代替 FB、两者在此处实现相同的功能)。 FB 基本上会断开路径并阻止形成较大的电流环路。
    3. 是的、您的理解是正确的、上述内容对此进行了说明。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔