This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741DFMEVM:ISOW7741DFMEVM 未作为数字 UART 隔离器发送数据

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741DFMEVM, ISOW7741, ISOW7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1242806/isow7741dfmevm-isow7741dfmevm-not-sending-data-as-digital-uart-isolator

器件型号:ISOW7741DFMEVM
主题中讨论的其他器件: ISOW7741ISOW7721

团队、您好!

我正在评估用于隔离 UART 信号的 ISOW7741DFMEVM。

我的设置如下

CP2102 (USB/UART 转换器) TX 连接到 EVM 的 INA

MCU RX 连接到 EVM 的 OUTA

MCU TX 连接到 EVM 的 INB

CP2102 (USB/UART 转换器) RX 连接到 EVM 的 OUTB

 

硬件设置为  

CP2102 - ISOW7741 - MCU

ISOW7741的输入为 3.3V、集成式直流/直流转换器的 VISOUT 也为3.3V、会进入 MCU 和 ADC 等其他外设。

问题是在上述安装程序中,My UART 无法正常工作,因为没有数据传输到 PC。

如果我从两个 IC 之间拆下 ISOW7741、那么 UART 可以正常工作。  

亲切的建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您与我们联系。

    如果您计划使用 ISOW7741DFMEVM 进行 UART 通信、则需要使用 ISOW7741的两个通道、一个正向、另一个反向、以便能够发送和接收数据。 ISOW7741具有3个正向通道(A、B 和 C)和一个反向通道(D)、因此您需要使用反向通道(IND/OUTD)和其余正向通道中的一个通道。

    请尝试以上建议并进行测试。 如果您发现任何其他问题、请告知我们。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的答复。 我尝试了您建议的通道、然后 UART 开始工作。

    我能够正确发送和接收数据。

    其次、我将在最终设计中使用 ISOW7721、因为 UART 只需要2个通道。 ISOW7721是否也具有正向和反向通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您尝试该建议、并很高兴知道 UART 运行良好。
    是的、ISOW7721具有一个正向通道和一个反向通道。 请务必查看以下常见问题解答、了解数字隔离器的器件型号代表什么以及如何了解每个器件型号中可用的通道数量。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/719547/faq-how-do-i-read-ti-s-digital-isolator-part-numbers

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔