This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:引脚说明数据表错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1240620/isow1044-datasheet-error-on-pin-description

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISOW1412

数据表为 SLLSFF7A - 2021年5月- 2021年12月修订、版本 A。 本文档的原始发布版本是2021年5月。

引脚3显示为 TXD。  

该操作的描述是 "Driver enable、 如果此引脚悬空、则禁用驱动器(内部下拉)"。

我认为它应该读为 "CAN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平)"

我在这里缺少什么吗?

如果这确实是一个错误、则会引发一个问题、即本数据表中存在已存在两年期的哪些其他错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我们取得联系、感谢您指出 TXD 引脚的引脚说明中存在的错误、抱歉。
    是的、这是一个复制/粘贴错误、至今已有大约2年没有被注意到。 该器件与器件 ISOW1412共享直流/直流转换器、并且重复使用了 ISOW1412数据表来创建 ISOW1044。 我看到 ISOW1412的引脚3的引脚说明与 ISOW1044相同、错过了更新。

    我同意这不应该发生、为此我们深表歉意、我们将在数据表中修正这一问题、感谢您将此通知我们。 请放心、我们会充分审查器件的所有性能规格以反映准确的数据、而且这些规格也是我们和客户更为常见的参考规格。 TXD 引脚的引脚说明通常对所有 RS-485器件都是相同的、可能没有受到客户的重视、因此我们现在只能听到您的声音。

    我们将修复此问题、再次感谢您提出此问题。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Koteshwar。

    当其他人不这样做时、我往往会发现错误。 其他数据表(例如:非 W 类型)会暴露此错误。 但如果一个这样的错误可以存在两年,那么更大的问题是,还有什么其他错误是不那么明显的。 我在过去通过 Microchip (Atmel)高端处理器器件数据表找到了一些数据表、 相比之下、TI 的表现非常出色。 我在一款大批量生产的产品中同时使用了 ISOW1044和 ISOW1412、从表面上看、这些芯片很好、价格极具竞争力。 我只是希望 TI 能够继续泛泛地去提高芯片的供销能力、在芯片供销方面、TI 的营销人员可以更有效地和 SME 沟通。

    我将关闭此问题。  

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的意见。
    我们已更新数据表、现在它反映了正确的引脚命名。 我们更新了 TXD 和 RXD、使其说明保持一致。 请参阅 TI 网站上当前提供的数据表中的以下快照。

    由于需求非常大、大多数部件在过去两年的制造过程中都已售罄。 我们一直在不断扩大生产规模、并增加更多 FABS、以增加这些零件的供应。 我们希望您不会遇到任何进一步的供应相关问题。

    再次感谢您使用 ISOW1044和 ISOW1412。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔