This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7230M:ISO7230MDWR

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1242911/iso7230m-iso7230mdwr

器件型号:ISO7230M

您好、TI 团队:

我有一个与此器件型号 ISO7230MDWR 相关的问题

 此 PN 上发布了一个 PDN 20230621003.3 、其中提到与 ISO7730DWR 引脚对引脚不兼容。 但是通过比较此电子 PN 的两款数据表、可以发现器件之间具有引脚对引脚兼容性、甚至封装和焊盘布局也是相同的。

我 想在 PDN 中使用建议的 PN、但我对这些文档中提供的信息有点困惑。

您能否分享更多信息以便澄清情况?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、

西布里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciprian、您好!

    感谢您的提问。 ISO7230MDWR 和 ISO7730DWR 具有相同的引脚排列和封装、但它们的数据速率不同。 ISO7230MDWR 的最大值为150Mbps、ISO7730DWR 的最大值为100Mbps。 如果您的应用不需要大于100Mbps 的数据速率、ISO7730DWR 会是很好的替代产品。

    此致、
    达拉