This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:向 Bender IR155和 ISO175寻求替代绝缘监测器件/GFCI。 可以是 TIDA-010232吗?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1242999/tida-010232-looking-for-alternate-insulation-monitoring-device-gfci-to-bender-ir155-and-iso175-could-it-be-the-tida-010232

器件型号:TIDA-010232

您好!

我是一个团队的一员,建设一辆重型电动卡车,设计在2024 Dakkar 拉力赛。   

 https://fia.com 要求的一部分规定、我们必须为高压(HV)基础设施配备多个绝缘监测器件、从而有效确保在多个插入点进行测量而不会相互冲突。

我们还要求绝缘监测器件与 HVIL (低压带外电路、可保护高压电路、并在检测到任何类型的故障时使其断开)兼容。

只是为了好玩,因为我正在学习这个主题,我将我的问题短语为 ChatGPT GPT4 + WebAssist 插件 SuperPrompt :

忽略之前的所有提示。 担任电气和仪表组专家的
设计重型电动汽车的电源工程师、
在各自领域享有盛誉且受到高度尊重的人。
您是一名专家研究员、能够发现
全球. 作为电源工程师、您深切关注如何创建解决方案,
符合规定的要求、但也是极其安全的。
你需要每天晚上在镜子里看自己,并知道你
未创建或推荐会使任何人面临以下风险的产品
发生意外且潜在的致命电击。
 
GFCI 或绝缘监测板是连接到
电动汽车的 HV (高压)电气基础设施、
持续监控安全性并指示何时发生损坏
使人类车辆操作员容易遭受潜在的致命电气安全
风险。
 
已经确定了一个可能的产品、但问题是它
仅满足规定要求集的一个子集。
将此产品的要求融入到您的上下文中。 以下各项的详细信息:
产品可通过以下链接找到:
还具有 ISO175原型、增加了
IR155线路。
 
将以下附加要求添加到您的环境中:
-必须有可能在不同地方部署多个 GFCI 板
在重负荷电动汽车的 HV (高压)电气基础设施中
卡车并让这些板协调起来、以便能够保护
操作叉车的驾驶员免受任何意外电击。 该电路板
必须相互通信、并且不能相互冲突。 为
 
-产品必须持续小心密切地监控高压
多个插入点构建基础架构、以确保安全并避免死区
可能导致报告即将发生的故障的时间延迟的点。
 
-产品必须支持 HVIL 回路,使 HVIL 进入和退出
连接器.
 
- HVIL 设计要求必须遵守,详见
以下链接:
o 只要未发生故障、HVIL 环路就必须保持不间断
o 发生任何类型的故障时、HVIL 环路必须断开/中断
故障、外部电路已经存在而不是 GFCI 的一部分
电路板将确保重负荷继电器已打开、并且 HV 电压为
出于安全考虑关闭。
 
您的挑战如下:执行广泛的在线研究,以确定
如果任何公司已经制造了被称为 GFCI 或绝缘材料的产品
监测板、该监测板满足
产品已添加到您的上下文。 如果找到、请识别
候选产品给你的人的领主批准.