This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211交流检测

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1233929/iso1211-iso1211-ac-detection

器件型号:ISO1211

大家好、

对于 ISO1211交流检测设计、输出电平是否为稳态直流信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您与我们联系。

    如果您在桥式整流器输入端施加正弦波形、ISO1211会在其 VIL 和 VIH 输入阈值处触发、并在输出端产生矩形波。 因此、您将看到与正弦波形同步的矩形波。 如果有什么不清楚的地方、请告诉我们、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koteshwar Rao ,

    感谢您的支持、

    实际上,我们 在 产品设计中采用 ISO1211 AC 220V 的检测功能,

     我们参考如下电路:  

    Q1 :如果我们希望 ISO1211输出为稳定的直流电压 电平,我可以调整 Cin 电容值吗?

    Q2:A 点的电压电平是什么?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您分享有关您的要求的更多详细信息。

    1. 是的、如果您打算在交流信号存在时在输出端产生高电平、而在交流信号缺失时变为低电平、则可以通过添加大容量电容器进行滤波来实现这一点。
      1. 如果输入端有任何噪声、添加 Cin 作为噪声滤波器、该电容的值可能很小、如1nF。
      2. 为了过滤交流或脉动直流转换为稳定直流、您需要一个值高得多的大容量电容器、例如10µF Ω 或更高。 应在二极管电桥后面和任何其他元件之前添加此电容器。 在这种情况下、就在电阻器 RSHUNT 之前。
      3. 大容量电容器的值很大、其作用是保持稳定的电压、因此在移除输入交流电后、它可能需要很长时间才能放电。 如果该时间很关键、则可以选择大容量电容值、找到在稳定的直流放电和合理的放电时间都最适合的值。
    2. 这是器件的阈值、它是固定的、并在数据表中指定为 RTHR = 0Ω Ω 的阈值。 有关这些阈值、请参阅数据表中的以下快照。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koteshwar Rao ,

    感谢您的快速回复和建议,关于这个散装帽,我有两个 问题需要确保  :

    问题1: 电容器额定电压:  

    在参考电路中,输入 AC 220V 到桥式整流器 的输出到 DC 电压水平,

    下面图表的蓝线可能是 DC 220V 输入 电压,

    Vsense 电压为50V,是否可以确保恒压电压 高于50V ?

    而在我们目前的设计中,CIN (C420) 是100V ,它是否足够 ?

    问题2.  电容 类型:

    我可以为该大容量电容器选择 MLCC 吗?

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您寻求进一步的澄清。 谢谢、请在下面找到我的意见。

    1. 是的、电容器无需额定电压为220V、因为它只会看到高达50V 的电压、并且器件 VSENSE 引脚的额定电压也为60V。 因此、大容量电容器和 CIN 只需要支持50V。
      1. 请注意、电容器实际值在其最大额定值下降额超过50%。 也就是说、当施加100V 的电压、一个额定电压为5µF Ω 的电阻值实际上可以低于10µF Ω。 有关更多详细信息、请参阅电容器数据表中的电容与电压曲线。
      2. 因此、您可以选择额定电压为双倍或电容比所需值高一倍的电容器。
    2. 是的、MLCC 应该没问题。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔