This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:总线故障大于数据表中的指定最大值

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1243839/isow1044-bus-fault-greater-than-specified-maximum-in-datasheet

器件型号:ISOW1044

大家好、

我们实际上正在考虑使用 ISOW1044、因为它集成了次级电源、可节省系统成本。 但是、在当前产品规格下、我们必须能够承受+/-80V 的电压。

TI 是否有任何指导可保护 CAN 总线/CANX 引脚免受超过绝对最大额定值的电池短路瞬态的影响?

我们可以实施任何常见的外部电路?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的联系。

    如果要求±80V 用于持续数十 μ s 或小于 µs μ s 的瞬变、防止此类瞬变的最佳方法是使用 TVS 二极管。 TVS 二极管能够很好地将瞬态钳位至其设计目标的钳位电压。 请参阅下面的文档、其中说明了如何选择 TVS 二极管来保护 CAN 总线。

    如何设计具有适当总线保护功能的隔离式 CAN 系统

    我还在下面分享了一个参考设计、其中介绍了可用于保护 CAN 总线的各种保护组件。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00629

    此致、
    拉奥·科特什瓦尔