This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:输出电流

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1243980/iso6741-output-current

器件型号:ISO6741

大家好、

 

产品说明书指明了最小/最大输出电流额定值。 这是否意味着我们需要灌入表中所列的电流/拉取电流? 或者、是否可以具有很小(比列出的值小得多)的输出电流?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasegawa-San、

    数据表中列出的输出电流是输出能够驱动的电流、而不是必须在输出端驱动的电流。

    因此、是的、输出可以驱动只需要非常少量电流的高阻抗负载。

    此致!
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    非常感谢您的确认。

    此致、

    黑海市