This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:有关最小 SPI 频率的问题

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1244393/iso6741-question-about-minimum-spi-frequency

器件型号:ISO6741
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!  

我要选择一种器件来在不同电路板上的两个 MCU 之间隔离 SPI 信号、我想使用 ISO6741。 我的设计将在3.3V 下以12MHz 的最大时钟速度运行、虽然在 ISO6741数据表中我找不到任何有关最低 SPI 时钟频率的信息、 在名为隔离 SPI 信号的文档中有一个表格、其中声明对于 ISO6741、支持的最小 SPI 时钟频率(5V 时)为13.9MHz。 这是否意味着它对我的设计而言是不够的? 在这种情况下、有效的替代方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您 的提问!

    请参阅下面的常见问题解答帖子、以计算数字隔离器的 SPI 速度。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991536/faq-how-to-calculate-the-maximum-spi-speed-supported-by-a-digital-isolator

    考虑到 ISO6741在 VCC1 = VCC2 = 5V 时 tpd (max)为18ns。 在 ISO6741上可实现的最大 SPI 速度为 fSCLK (max)= 13.9MHz。 如果您希望获得更大的 SPI 频率裕度、还可以考虑支持15.6MHz 频率的 ISO7741。

    此致、

    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您的答复。 我知道如何计算最大 SPI 频率、我的问题与名为"隔离 SPI 信号"的文档中提及支持的最小 SPI 频率的信息有关。 实际上、根据您的计算、表中的值与 fSCLK (max)相同、但我对这里使用最小值一词感到困惑。

    这不应该是最大值吗? 或者它实际上是最小的吗?

    此致、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问!

    由于我们使用了 tpd (max)、这将是受支持的最小 SPI 频率。

    使用 tpd (典型值)时、您将看到更高的 SPI 速度。 为了确保在整个温度范围内支持 SPI 速度、您应使用低于最低 SPI 速度的 SPI 频率、这可以通过 ISO6741或 ISO7741来实现。

    此致、

    A·维塔尔