This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:SN6505B-Q1具有更好 EMC 性能的推挽式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1, SN6505B-Q1, SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1244518/sn6505b-q1-sn6505b-q1-alternative-with-better-emc-performance-for-push-pull

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501-Q1、SN6505A-Q1

您好、您能建议我使用比 SN6505B-Q1更好的器件吗?
今天、我将此器件用于绝缘栅极驱动器电源的推挽式转换器、但我不知道这是否是 TI 的最佳建议。

我不需要1A、因为电源可处理约1-2W。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    SN6505B-Q1是我们的推荐器件之一、尤其是当它满足您的输入和输出电压要求和输出功率要求时。 我们还有另一个器件 SN6501-Q1、但无法满足2W 要求。  

    如果您希望使用具有较低开关频率的变压器驱动器、我们还提供 SN6505A-Q1 (B 版本为160MHz 与420MHz)、 但是、如果您的 SN6505B-Q1有任何 EMC 性能问题、我们很乐意查看原理图或布局、就如何通过设计更好地优化 EMC 性能提供任何建议。

    您能否与我们分享您使用该器件的更多详细信息、甚至还能提供我们可以查看的部分原理图或布局、以便我们为您进行审阅?

    此致!
    迈克尔