This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:子引脚连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1244818/iso1211-sub-pin-connection

器件型号:ISO1211

大家好、

从数据表中了解子引脚应悬空、不要连接到 FGND 或任何其他信号。 您能否分享将子引脚悬空的原因?  

由于它是芯片基板、它已经处于一级水平、但阻抗相对不那么低-为什么仍然无法与 FGND 相连? 所面临的挑战? 或浪涌保护等用途?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    感谢您的联系。  

    将子引脚连接到 FGND 会绕过内部反极性保护。 如果他们不需要反极性保护、客户可以这样做。 当没有反极性保护时、信号应仅在0V 至60V 之间运行。如果没有反极性保护、在该范围之外运行可能会损坏器件。  

    如果客户需要反极性保护、我们不建议他们将 SUB 引脚连接到 FGND。  

    此致、

    肯尼斯