This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:RS422/485隔离

Guru**** 2868410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412DWEVM, ISO1412, ISOW1432, ISOW1432DFMEVM, ISO1432, ISO1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1239101/isow1432-rs422-485-isolation

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件:ISO1432、ISO1412DWEVM ISO1452、ISO1412

我们希望使用 ISOW1432实现全双工异步通信设计。

从 ISOW1432数据表的表2和表3中、我可以整理真值表和原理图、以了解配置的两种工作模式(接收和发送)。

总之、当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时、差分输出 Y 和 Z 遵循数据输入 D 处的逻辑状态、当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时、接收器启用。

 

除了上述模式之外、我找不到任何关于" 收发器 "运行模式。 即 DE 和 RE_引脚的逻辑组合。  

 

通过之前的设计经验、我已使用了 LTC2864芯片、通过该芯片配置这些引脚、无需软件干预即可让收发器 运行。我想知道 ISOW1432是否会像 LTC2864一样运行、并具有附加图像中所示的真值表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    感谢您详细介绍您的问题。
    ISOW1432是一款全双工器件、RS-485总线上存在单独的发送和接收线路。 ISOW1432的 DE 和 RE\引脚分别独立控制发送器(驱动器)和接收器。 由于它们独立工作、发送器和接收器可以同时启用、并且它们都可以正常工作。 因此、它不一定是一个单独的模式、但发送器和接收器同时工作。

    总之、是的、支持同时启用发送器和接收器、器件将正常工作。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饶先生阁下-

    感谢您发送编修。 我今天早上将您的信息传达给我的领导/团队、他们很高兴我们能做到这一点。 我们今天将从 Digikey 购买4块评估板"ISOW1432DFMEVM"、以便软件团队进行验证。

    最后、要结束我们的对话/会话、请参阅随附的示意图、我们计划在"收 发器"模式下使用、并且根据您的回复/总结、此收发器和接收方应同时工作。

    谢谢。  

    阿德·萨努西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饶先生阁下-

    由于我们计划使用 ISO1432、请忽略原理图上的注释。 当 TI 的响应略微延迟且由于我们最初无法验证收发器运行模式时、我们与 AD 联系。  

    但是在您详细的回应之后、我们还是计划使用 TI 的 ISO1432DW 芯片以及其他隔离芯片。 我将期待您对我上一封电子邮件的回复。   

    谢谢。

    阿德·萨努西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    感谢您的答复、并很高兴知道您将为您的应用使用 ISO1432。 我还要指出的是、我们还在 TI 网站上提供了 EVM、我在下面分享了 EVM 的链接。 如果您方便订购、请随时选择任一网站。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/ISOW1432DFMEVM#order-start-development


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饶先生阁下-

    不用客气。 我曾经是 NXP 和 LT 的忠实粉丝、但现在 TI 因其从芯片、评估、培训到电源设计工具的"一站式"服务而成为了我的最爱、感谢大家付出的一切努力。 我相信我的潜在客户已经在 DigiKey 上下了订单、但我仍将传递您的信息。 我还会记住直接从您共享的链接订购。  

    非常恭敬、

    阿德·萨努西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饶先生阁下-  

    我们刚才得知、您分享的评估套件正是用于  ISOW1432、  即、使用集成式直流/直流转换器。 是否有适用于 ISO1432 ?  

    谢谢。

    阿德·萨努西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    抱歉、我共享了 ISOW1432、因为这就是此 E2E 文章标题的内容、但我知道您计划在您的应用中使用 ISO1432。 ISO1412、ISO1432和 ISO1452均是引脚兼容的、因此我们为这些器件提供了一个通用 EVM ISO1412DWEVM。 请在下方找到 ISO1412DWEVM 的链接。

    https://www.ti.com/tool/ISO1412DWEVM#order-start-development

    如果您想评估 ISO1432、可以订购此 EVM 和 ISO1432的一些样片。 将 ISO1412样片替换为 ISO1432并进行测试。 如果您只需要一些器件样片进行评估、则您也可以在 ISO1432产品页面上免费申请这些样片。

    https://www.ti.com/product/ISO1432#order-quality

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饶先生阁下-

    再次感谢您的快速响应。 我们将继续订购几个评估板和匹配的 ISO1432替代芯片。

    V/r

    阿德·萨努西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饶先生阁下-  

    因此、我们再次采购表明我们无法直接从 TI 购买产品。 显然、TI 不是我们批准的供应商、这是有道理的、因为 TI 是 OEM。 我正在尝试与 procuremet 办公室进行通信、以便您能向我提供您的电子邮件和电话号码、以便我能够传递给团队。 您可能会收到来自约翰霍普金斯大学应用物理实验室的电子邮件。 此外、您还可以通过 ade.sanusi@jhuapl.edu 向我发送电子邮件 、这可能会更快。  

    谢谢。

    阿德三水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    感谢您分享电子邮件。 我已在你的电子邮件中就此写信给你。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rao–

     我们讨论了 ISO1432 (VOH 和 VOL)的逻辑兼容性或驱动能力、以满足 Zync UltraScale I/O LVCMOS18 (VIH 和 VIL)

     ISO1432数据表的第8.10节确实提到了" R "引脚的配置、但不能为1v8提供任何配置。

     根据我们的下面的原理图、Vcc1为1v8、我们计划先在评估板上执行计算、然后在评估板上执行经验/测试、之后我们将与您共享数据。

    谢谢。

    阿德·萨努西

    e2e.ti.com/.../TI-Support-Case.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    感谢您继续回答更多问题。

    VCC1电源不会直接影响 RS-485总线运行、ISO1432数据表中的第8.10节仅适用于与 VCC1相关的引脚 R。 因此、本表中受 VCC1影响的唯一规格是 VOL 和 VOH 规格。 这些参数是为所有 VCC1值指定的、即5V、3.3V、2.5V 和1.8V。 该表中的大多数其他参数与 VCC1无关、因此在测试条件中未引用 VCC1。

    我希望这一点很清楚,谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饶先生阁下-  

    我很抱歉这么晚才回复。 可以! 您的回答会有所帮助。 我的意思是、我们认为我们的逻辑兼容性和噪声容限在可接受的范围内、但我们还没有连接到 ZCU、我们计划在下周同一时间再见。 再次感谢您、祝您的周末愉快。

    阿德·萨努西