This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:软启动问题

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1245414/sn6505b-soft-start-questions

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6501、、 SN6507

大家好、

最近、我的客户评估了 SN6501和 SN6505B、出现了一些有关保护和安全的问题。 您可以帮助解答这些问题吗? 非常感谢!

SN6505B:

1.上电后、软启动的工作原理是什么? 数据表中的描述是"在上电或 EN 引脚从低电平转换为高电平时、输出功率 MOSFET 的栅极驱动在一段时间内从0V 逐渐增加到 VCC。" 那么、该器件如何控制栅极电压或栅极电流呢? 加电时、可在输出 MOSFET 上施加单个高电流脉冲、该器件能否抑制该脉冲并保护 MOSFET?  

2.电流限制约为1.7A、这是输出电流的平均电流限制吗?  过载时、器件将采取什么措施? 当容性负载很重时、器件在上电时可以承受的最大电流是多少?

SN6501:

1. SN6501没有软启动功能、那么该器件如何在上电时保护自身免受浪涌电流的影响?  

2.过载会发生什么情况?

3.在考虑 安全性和保护时,设计指南是什么?

谢谢!

雷纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    感谢您与我们联系。 请在下面查看我的输入、

    SN6505:

    1. 您突出显示的数据表中的描述是准确的。
      1. 它指出 MOSFET 的栅极电压受控、而不是流向栅极的电流。 由于 MOSFET 受电压控制、因此栅极电压决定了 MOSFET 是完全导通还是部分导通。 当电压为中间值时、MOSFET 将部分导通、流入 MOSFET 的漏极电流受到限制。 因此、最终输出电压会逐渐上升、不再需要大浪涌电流。
    2. 这不是平均电流限制、而是器件启动电流限制保护的阈值。 这意味着您的应用中的所有峰值电流都应小于1.7A 才能正常运行。
      1. 当负载电容较高时、对输入电流的需求可能会增加。 软启动会限制该电流、有助于避免达到输入电流限值。
      2. 但如果负载电容远高于正常值、则即使在软启动输入电流限制条件下、也可能会达到该值。 在这种情况下、器件将无法可靠地加电。
      3. 在所有测试条件下、电流限制在1.7A 时保持不变。

    SN6501:

    1. 该器件没有任何限制浪涌的功能、客户将需要设计系统来避免出现高浪涌电流。
    2. 如果经常在过载情况下强制运行器件、或者如果器件长时间处于过载状态、它有可能会被损坏。
    3. SN6501是一款易于使用的解决方案、具有最少的特性、因而易于使用。 如果客户需要简单的隔离式电源解决方案、可以考虑 SN6501、但如果他们需要保护功能、我们建议他们使用 SN6505或 SN6507。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔