This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:双向差动隔离器控制模块

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820, ISO1412, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1246290/iso7820-bidirectional-differential-isolator-conecpt

器件型号:ISO7820
主题中讨论的其他器件: ISO1412、 ISO1042

请求设计一个具有50个差分通道的设计、从一个 SCSI 连接器引出至另一个连接器。

要求对信号进行隔离。

最初、我们只认为我们想要直接隔离、然后研究了  ISO7820。

随着时间的推移、收到了额外的请求。

问题:什么器件最适合此应用? 要求:差分、双向、多通道、3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    有多种类型的信号可大致分为2类:逻辑 CMOS/TTL 信号和特殊接口信号。

    对于逻辑信号、您可以使用数字隔离器、例如 ISO77xx、ISO78xx 和 ISO67xx。

    对于专用信号、必须使用收发器。 例如、对于 RS-485接口、可以使用 ISO1412。 另一个示例是 CAN 接口、可以使用 ISO1042。

    SCSI 使用逻辑 TTL 信号。 对于这些类型的信号、客户可以使用上述数字隔离器。 这些数字隔离器具有1至6个通道选项。 如果客户能提供有关 SCSI 的更多信息、我们可以提供更好的建议。

    此致、

    A·维塔尔