This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:数据表中 F 版本与非 F 版本之间的差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1245874/isow7842-difference-between-f-and-non-f-versions-in-datasheet

器件型号:ISOW7842

您好!

数据表中指出、非 F 版本的默认输出状态为高电平、F 版本的默认输出状态为低电平。 我对数据表中显示的图表之一感到困惑:

对于非 F 版本、我认为上拉电阻器会导致 NMOS 晶体管导通、PMOS 晶体管关断、从而使输出变为低电平。 对于 F 版本、情况相反、因此输出将为高电平。 我是否会产生误解? 是否有其他逆变器未显示?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问!

    ISOW7842数据表中的 I/O 原理图主要显示原理图的输入和输出块。 如下图 所示(ISOW7842数据表中的图9.2)、多个其他模块负责某些功能:  

    如上图所示的各种功能块允许将输入正确传输到输出。

    此致、

    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaditya! 您已经回答了我的问题。