This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:驱动器和接收器的部件间偏移

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1244703/iso1452-part-to-part-skew-of-driver-and-receiver

器件型号:ISO1452
主题中讨论的其他器件: ISO1450

尊敬的 TI 团队:  

在一个新的产品设计中、我将 并联实施多个 ISO1450和/或 ISO1452隔离式 RS-485收发器。 此应用要求任何驱动器之间的延迟差小于10ns。 遗憾的是、数据表未指定驱动器和接收器的器件间偏移。 您在哪里可以获得这些信息吗? 所有器件将以相同的电压电平供电。 环境温度将约为+35摄氏度。  

希望你能帮我。

此致、
杰罗恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    我们无法立即获得此信息。  

    基于50Mbps 器件的开关特性(ISO1450和1452)、列出的传播延迟会提供绝对最坏情况下的范围。  

    您是指驱动器侧偏斜、接收器侧偏斜、还是两者都需要满足10ns 规格?

    在驱动器侧、tpd 最坏的情况是41ns、典型值为19ns、因此单独来看它不能支持10ns 的器件间偏移、但是如果它全部由同一电源供电并一直处于固定的温度、那么10ns 可能是可以实现的。  

    接收器侧规格不像驱动器那样严格、因此您是否也需要此规格来满足10ns 要求?

    我们需要额外的时间来评估这是否可以实现、并且只能让您了解是否可能、但我们无法完全保证10ns 的器件间偏移规格。 进一步深入了解此主题是好的还是需要100%保证?

    此致!
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的及时响应。

    10ns 规格仅用于计算驱动器侧延迟。 接收器侧偏斜 对于未来的应用是有利的。

    与您一样、我还认为 当所有器件都遇到相同的操作条件时、驱动器偏斜可能要好得多(< 10ns)。  

    我明白 TI 无法100%保证10ns 的器件间偏移、但即使知道有相当大的可能性、也会非常感谢。 如果您需要更多信息来评估10ns 偏差规格是否可实现、请告诉我。  

    提前表示感谢。

    此致、
    杰罗恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeroen、

    感谢确认您主要关注的是驱动器侧偏斜。  

    该数据不容易获得、但我们可以考虑为该参数提供估算值。 请允许我们 在下周一周三之前查看此内容。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeroen、

    感谢您的耐心。

    我明白 TI 无法100%保证部件间的10ns 偏移、但即使知道有相当的机会可以满足10ns 也会非常感谢。 如果您需要更多信息来评估10ns 偏差规格是否可实现、请告诉我。  [/报价]

    我继续查看该器件的内部测试数据。 根据我们的测试数据、 我们 估算在器件运行期间、驱动器侧部件间偏移应保持在10ns 以下。 请注意、这只是一个估算值、因为我们无法保证任何规格未在器件数据表中列出。   

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    非常感谢您投入宝贵的时间与精力。 我很高兴听说、估计的部件间偏移低于10ns。  估算会对我们产生影响。  

    再次感谢、此致、

    杰罗恩