This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:F 后缀 IC、UART 通信问题

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1247045/iso7041-f-suffix-ic-uart-communication-problem

器件型号:ISO7041

我们在下图中为 UART 通信设计了电路、但无法进行通信。 哪里出了问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    我将需要有关该问题的一些其他信息。

    1. 隔离器件的输入或输出是否存在任何损坏的位? 如果是,请提供一些细节。
    2. 您能否在发现问题的地方加入输入和输出引脚的波形?
    3. 由于此问题、测试了多少个器件、发生故障的器件有多少?
    4. 此器件的 UART 数据速率是多少?

    此致、

    A·维塔尔