This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:VIH 和放大器的建议工作条件;VIL

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1246545/iso7763-recommended-operating-conditions-of-vih-vil

器件型号:ISO7763

尊敬的团队:

我的客户评估了其电路板上的 ISO7763DBQR、并且在测量输入电压波形时、该波形比建议的工作条件宽。

VCCI=3.3V

建议的运行条件:

绝对最大额定值:

其电路板上的输入电压波形几乎与图9-4相同。 眼图。


当我看到该图9-4眼图时、VIH_max 大约为+4.0V、VIL_low 大约为-0.75V。 这些值大于 INx 处电压的绝对最大额定值-0.5V_TO_Vccx+0.5V。
如果向 ISO7763的 INx 施加-0.75V_TO_+4.0V 的输入电压波形、ISO7763是否会损坏?

输入电压波形通常具有过冲和下冲、因此它不会处于建议的0V TO_VCC 运行条件内。
如何考虑输入电压波形的范围?
什么输入电压电平会损坏 ISO7763?

期待您的答复。
谢谢你。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    如下图所示、输入电压的绝对最大额定值为-0.5V 至 VCCX + 0.5V。 由于您使用的 VCC 为3.3V、因此输入电压范围应限制在-0.5V 至3.8V 之间以避免损坏器件。 0.75V 至4V 超出此绝对最大范围、因此可能会损坏器件。

    如下图中建议工作条件的重点部分所示、建议的输入电压范围为0至 VCC。 我们建议您使用此范围内的电压来使器件正常运行。

    此致、

    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya-San:

    请让我确认以下几点。
    ISO7763数据表第33页的 9.2.3节"应用曲线"、 图9-4。 眼图:100Mbps PRBS 216–1数据、3.3V、25°C、 VIH_max 大约为+4.0V、VIL_LOW 大约为-0.75V。 您的意思是该图9-4电压波形会损坏器件、对吧?
    谢谢你。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ninomiya-San、  

    是的、图9-4中的这种电压可能会在一段时间内损坏器件、也可能会缩短器件的使用寿命。

    显示的波形是器件输出的示波器截图。 下冲和过冲很可能是由电缆、布线或探头引起的、而不是由器件本身生成。 如前所述、我们建议客户不要应用任何高于绝对最大额定值的内容。

    此致、

    A·维塔尔