This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:驱动强度

Guru**** 2862810 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1246438/isousb111-driver-strength

器件型号:ISOUSB111
主题中讨论的其他器件: ISOUSB211

大家好、

客户希望检查 ISOUSB111是否获得 EQ 或其他驱动器强度增强功能、以提高信号质量。  

另一个问题是、ISOUSB111是否可以支持5m 长的电缆驱动器。

您可以帮助对这两个问题进行评论吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您与我们联系。

    Unknown 说:
    客户想要检查 ISOUSB111能否获得 EQ 或其他驱动器强度增强功能以提高信号质量。

    内置 EQ 功能主要用于补偿由于一侧 ISOUSB 和 MCU 与另一侧 ISOUSB 和连接器之间的布线而可能出现的信号。 借助 EQ 功能、客户产品可在其端口完全支持 USB 要求。

    Unknown 说:
    另一个问题,那就是 ISOUSB111是否可以支持5m 长的电缆驱动器。

    ISOUSB111遵循 USB 2.0 LS/FS 实施、因此将支持符合 USB 2.0 LS/FS 标准的器件应具备的一切功能。 我认为 USB 2.0允许使用长达5m 的电缆运行、而 ISOUSB111在支持这种长度方面也不会出现任何问题。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的支持。

    再问2个问题:

    1.我们是否得到更详细的 EQ 功能说明,如参数,以帮助理解此功能?

    2.由于 USB2.0通讯是双向的,我们是否在 UD+/-和 DD+/-两侧都获得 EQ ? 两侧是否支持5米全速?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    抱歉、我漏掉了注意、您参考的是 ISOUSB111、而不是以 EQ 功能为参考的 ISOUSB211。 EQ 功能仅在 ISOUSB211上实现、因为这支持更高的数据速率、并且具有更高的引脚以允许 EQ 设置配置。

    1. 我们是否获得更详细的 EQ 功能说明(如参数)以帮助理解此功能?

    如上所述、EQ 功能仅在 ISOUSB211上受支持。 请参阅以下应用手册、其中说明了 EQ 功能如何补偿损耗、还提供了因各种 PCB 尺寸导致的各种损耗下的实际测试数据。

    用高速 USB 隔离器上的均衡器设置来补偿通道损耗

    2. 由于 USB2.0通信是双向的、我们是否在 UD+/-和 DD+/-侧都获得 EQ? 两侧是否支持5米全速?

    是的、UD 和 DD 引脚都支持 ISOUSB211的 EQ 功能、并且两个端口都符合 USB 2.0要求、因此根据 USB 2.0、它们都应该支持5m 电缆长度。

    谢谢、如果有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔